This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:BQ76PL455A-Q1,请帮助提供:无源平衡消息/订单/ 关于启用被动均衡,的应用手册

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675635/bq76pl455a-bq76pl455a-q1-please-help-offer-passive-balance-message-order-application-note-about-enable-passive-balance

器件型号:BQ76PL455A

 我使用 MCU 已发送 无源平衡消息:1、0x91 0x00 0x13 0x08+2 CRC   2、0x91 0x00 0x1f 0x00 +2 CRC 3、0x92 0x00 0x14 0xff 0xFF +2 CRC,toBQ76PL455A-Q1,器件未回复。 通信正常,如果消息错误? 您能否提供一些  有关启用被动平衡的应用手册,非常感谢~

有一个问题:1. 如果我使用 bq76pl455a 监控 电池 4S,设备是否正常工作? 2.如果电池电压低于1V,是否对平衡和其它电池  监控器有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题:BQ76PL455A-Q1,当我发送响应时,我同时发送了订单消息,它将挂起,如何重置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须至少具有6节电池和12V 最小电压。
    您必须检查 FET 的 Vgs、并确保您的电池电压高于您使用的 FET 的 Vgs。
    否则、您无法打开 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转至第7.3.9.4和7.3.9.5节。
    去看看吧。