This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:测量电压问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683547/bq76940-measurement-voltage-problem

器件型号:BQ76940

您好、TI 人

   1、 我们的产品200设置 BQ7694003在  读取电压和实际电压之间找到15设置的差值非常大。  

    )PCB,测试引脚已短路的 BQ7694003、例如电池11和电池12测量易失性为50mV、5000mv (__LW_AT__实际电压为3.3V、引脚28和引脚29短接。

    您是否能帮助您说明  损坏的原因?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    引脚28至29短路的最可能原因是对引脚施加了高电压。 您需要在您的情况下找到问题。 其中一种可能是 www.ti.com/.../slua749a.pdf 的图21。 您可能会发现一个限制电压的过程、或者您可能需要设计器件限制保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢 您的回答!

          随机电池连接 是否  会损坏引脚?