This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1

Guru**** 2586125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674898/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

SAR ADC 内部存在的组件的 R 和 C 值是多少? 数据表中给出了 AUX 引脚的 ADC R 和 C 值、这些值是否也能保持 Vsense 引脚的正常状态?

提供有关 ADC 稳定时间、采集时间和相关公式的更多信息、以便计算外部 RC 值、从而获得高 ADC 精度。

谢谢你

Sushma Mantagani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../slua791.pdf

    转到第17.2节。 您将找到寄存器设置的建议、以实现最佳精度。
    外部 RC 滤波器使用100R 和1uF。 1K 也应该是可以的。

    遵循我们的指南、您将获得最佳结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    这些是外部 RC 值,我需要 SAR ADC"内部 RC"值以及采集、稳定和保持时间。 我想在 MATLAB 中模拟 ADC、这些值有助于我创建更好的更高保真度模型。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不是简单的内部 RC。 有电平转换器、多路复用器等... 对于所有 Vsense 引脚、电平转换器本身并不相同。
    我想您正在寻找模型、但它不可用。

    我指出的建议是实现 PL455A 精度的最佳解决方案。