This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703025/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

早上好、

我正在使用 BQ24610为锂离子电池充电、当充电完成时、我连接另一个电池但无法正常工作、我正在阅读数据表、我想知道 CE (引脚4)是否必须处于特殊配置中、 ¿IC 只是为了支持一次充电?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关"不起作用"的更详细说明?

    插入后的第二个电池电压是多少?

    当第1节电池充电、取出、插入第2节电池时、STAT 引脚是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing、

    我的意思是、IC 不会启动电池充电。
    第二个电池电压为3.7V
    当插入第二个电池时、IC 完全关闭

    ¿我们是否需要等待一段时间来连接第二个电池、或者寄存器的值应该是多少?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需等待重新插入电池。
    请显示移除第一个电池和第二个电池的插座时的示波器捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ¿为了验证充电器的功能、我必须测量哪些输入/输出信号?

    这样、我就可以发送一个包含所有值和注释的文件。

    感谢您的支持