This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:IQ

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678772/tps61021a-iq

器件型号:TPS61021A

你(们)好,先生  

我看到数据表 ISD 最大值为3uA、但当我使用 TPS61021A 来控制 EN H 到 L 时、我们将测量30uA 的峰值电流  

请问原因是什么?

峰值电流通过 EVM 测量、未组装150uF   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3uA 表示稳态电流、而不是瞬态电流。 30uA 峰值是 EN 达到 L 时突然放电电流造成的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    抱歉!! 更新波形  

    您可以看到、在大约30秒从高电平启用到低电平启用后、Iin 将具有34uA 的峰值电流

    如果具有此类峰值电流,则会影响电池寿命,您是否可以帮助您再次确认?

    我无法确定 TPS61021或 TPS61021A 上是否会出现此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通道4中的绿色波形是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于我们没有电流探头来测量小电流、因此我们使用电阻器来测量小电流  

    IIN =蓝色波形-绿色波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么蓝色波形是什么? 绿色波形是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦

    IIN =(Vin1-Vin2)/10k Ω  

    Vin1 =蓝色波形  

    Vin2=绿色波形  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我认为这是一个测试问题。 您能否再次测试以验证它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请问我可以改进哪种测试方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心、如果测试期间信号受到干扰、您能否再次测试它、请使 Vin1和 Vin2参考相同的 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下图是 Tektronix DMM7510万用表的结果测试结果,您能否帮助再次确认  

    e2e.ti.com/.../DMM7510_2D00_Datasheet_5F00_1KW_2D00_60022_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将再次确认、请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对此问题有任何好消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明天将回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以看到、当 Vo 非常低时、会出现输入电流尖峰。 TPS61021A 的内部逻辑由 Vout 供电。 当它被禁用并且 Vo 降至一个非常低的值时、在内部逻辑门 VT 的阈值附近、由于不确定性、此时可能会产生一些泄漏电流。 当 Vo 低于 VT 时、泄漏将消失。