This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:负载断开

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672972/bq78350-r1-load-disconnects

器件型号:BQ78350-R1

我正在开发自己的 PCB 并尝试校准电流。 感应电阻器是一个25m 电阻器。


每次我超过350mA 放电电流(配套显示-8678、大约为350*25mA)时、它都会关闭放电 FET。
我尝试增加 OCD 寄存器(-.26000)的值。 和禁用保护(ASCDL、ASCD、AOLDL、AOLD、OCD、 OCDL、SOCD)
不是这样、它仍然会断开负载。

然后、我用200mA 对其进行了校准、并尝试将电流增加到350mA 以上(再次打开所有保护功能)。 它仍然会断开负载。

然后、我对所有寄存器进行了设置

3 Valus 已更改
Manufacturere Access  0x0701至0x0301至0x0169
操作状态 A         0x0107至0x6901
安全状态 A+B          0x0000至0x0030至0x0020

制造商访问和安全状态 A+B 更改2次

似乎问题是电池的不平衡、但我使用电阻器对其进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了... 我必须更改 AOLD 阈值和延迟寄存器的值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard、

    我很高兴你解决了这个问题。 如果您需要任何其他帮助、请告知我们。

    谢谢

    m