This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:布局问题:模拟地?

Guru**** 2386830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, PMP10962
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675256/tps53647-layout-question-analog-ground

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件: PMP10962

我需要稍微澄清一下、TPS53647控制器是否需要具有单点接地的模拟接地、而不是只需将外部组件返回端连接到系统接地层。  

数据表布局说明和评估板似乎具有一个模拟接地层、该接地层通过0欧姆电阻器单点连接到电源接地。  

但是、三相 PMP10962参考设计的布局中有一些控制器组件连接到单点、而另一些控制器组件直接连接到顶层的接地层。 器件散热焊盘似乎连接到多层上的接地层、包括顶层(控制器安装在 PMP10962的底层)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    不需要分离 AGND 和 PGND。 但是、控制器下方的 GND 平面应该是一个安静的区域。 一个安静的区域被定义为一个没有电源开关电流可能流动的区域。 应避免控制器下方的12V 输入铜平面、并保持>60mil 的间隙。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的快速回复。  一个问题-如果在带有控制器的顶层和12V 输入铜平面之间有一个接地平面、这是否足够隔离、或者是否应该在控制器下清除12V 平面?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    它应该是足够的隔离。

    谢谢、

    Nancy