This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:连接至 VSS 的保险丝。 缺少文档

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675787/bq4050-fuse-connection-to-vss-documentation-missing

器件型号:BQ4050

您好!

在设计电路板之前、期望人们阅读 e2e 帖子并找出硬件错误是不公平的。 数据表中没有提到、如果不使用保险丝引脚、则需要将其连接到 VSS。  我们将引脚保持未连接状态。 FET 根本不会导通。 最后、我阅读了以下内容-

焊接经过测试的 QFN 引线扩展了我的焊接技能! 请尽快修复数据表。

此致

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    感谢您对此提供反馈。 我已提交此变更请求。 将来、如果您发现数据表有任何问题、可能会从我们那里滑出、您可以转到每页底部的任何数据表、并有一个链接、您可以在其中提交有关数据表更改的反馈。

    谢谢

    Miguel