This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:10uF 最大输出电容的原因是什么?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704276/lp5907-what-is-the-reason-for-10uf-maximum-output-capacitance

器件型号:LP5907

我对指定的10uF 输出电容限制的原因很好奇。  这实际上是一个稳定性问题、还是仅是用于设计仿真的电容范围?  我想在1.8V 输出上使用2个10uF 6.3uF X5R 电容器。  在偏置条件下、电容将小于20uF、但可能大于10uF。  请告知您可能会看到什么问题、或者我是否清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    电容的限制实际上是为了实现稳定性。 您的负载是否需要在 LP5907输出轨上使用额外电容? 如果是、您能否共享您的输入轨以及您对 LDO 的任何其他要求、以便我们可以建议使用可接受更大输出电容的 LDO? 如果输出电容未由负载驱动、请将输出电容限制为10uF。

    非常尊重、
    Ryan