This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:使用2个单独的接地端时电路板复位。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681704/tps56c215-boards-reset-when-using-2-separate-grounds

器件型号:TPS56C215

尊敬的 TI:

我对 CPU 主板上的 TPS56C15的使用有疑问和顾虑。 查看该参考设计、可以看到有2个接地端(模拟和数字)、并在一个点上将它们组合在一起。 我在 CPU 板上安装了它、在系统负载满的情况下、当我们尝试更改某些设置时、它会重置板。 请参阅以下参考文献。

我使用的是没有接地分离的漫威电源、我从未遇到过这个问题。 请参阅下面的 Marvell、但忽略了2个接地、并将其用作1个公共接地

如果我用两个接地隔离、那么为什么我们会遇到这个问题、如果我使用一个公共接地、我认为应该能够解决这个问题。 从 TI 网站上、工作台将其展示为一个共同点。 请参阅下面的原理图。

请帮助提供进一步的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在高电流应用中使用2接地布局来提高抗噪性能。 由于两个接地端最终通过一个点连接、因此原理图层的单个接地端也是如此。 因此、您选择作为连接点的位置很重要。 您可以在数据表上找到建议的布局。 如有可能、请附上 TPS56C215器件的原理图和布局、供我们查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回顾一下、让我知道我是否应该忽略这两个理由并将其保留为一个理由? 让我知道这是否有帮助,我想 我是应该保留1个接地还是2个接地?

     

    请参阅下面的原理图

     

     

     

    顶层

     



    第二接地层

     

     

    电源平面

     

     底层(您在底层看到用于连接模拟和数字接地的零欧姆电阻器)

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您不能使用这些通孔连接 AGND 和 PGND、请参阅此布局:

    您的输入电容器在哪里? 您不能使用 长路径和 VIS 将电容器连接到 VIN 和 PGND。 应将其置于主电流路径上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    实际上 、请参阅下面的输入电容器、输入电容器非常靠近两侧的输入引脚。 我没有使用较长的路径、我完全遵循布局建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在高电流应用中、路径只不过是电感器。 如果 AGND 焊盘远离被视为恒定 GND 的输入电容 GND 焊盘、则电流瞬态将耦合 AGND 上的电压峰值并在 IC 设置引脚上导致误差。 使用一个公共 GND、每个 AGND 焊盘都有不同的路径来连接电容 GND、这会导致问题更严重。 因此、最好将 AGND 和 PGND 分开、这样您的问题就不会使用单个 GND 得到解决。

    请提供有关您的问题的详细信息吗? 您更改了哪些设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!

    我无法再进一步解释、这是一个很难形象化和看到的错误。 我将设计更改为一个公共接地、迫不及待地想要输入 TI。 在最坏的情况下、我会移除 TI 电源并使用以前使用过的 Marvell。 我没有时间对此进行过多的游戏。 在工作台、他们还提到有1个共同点。

    AGND 引脚非常靠近输入电容器、但具有一个公共接地将为我认为的电源提供稳定的基准。 加上第2层是完整的 GND 层、它将以 AGND 引脚为基准、因此我不担心距离。 请告诉我您的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上、PGND 平面上不同点的电压在切换时因阻抗和电流而有所不同。 如果使用一个公共平面、则不同的 AGND 位于不同的 PGND 点、并且不保证 AGND 基准相同。 功率电流很难描述、因此我认为使用2个 GND 平面和找到单点更安全。

    由于您说问题会使电路板复位、因此当问题发生时、示波器应在输出电压和开关节点处观察到异常情况。 如果没有波形、很难找到问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我查看了示波器、没有发生任何异常、只有当我们将第二个板连接到 CPU 时才会发生这种情况、这是我们的 LTE 板、LTE 也使用另一个 TI 电源提供3.8V 电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第二块电路板是什么? 发生这种情况时、可以在示波器上观察到来自功率输出和开关节点的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第二个板是我们需要连接到 CPU 的 LTE 板。 请记住、当我使用 Marvell 耗材时、没有发生这种情况。 在示波器上、我无法触发任何东西进行捕获、但我会再次查看。
    您能否确认我是否使用了单独的下颌和相同的接地? 目前、我已更改设计、将其保持为1 GND、以确保参考点相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当问题发生时、TPS56C215的输出是满负载还是其他条件下的输出? 是否存在负载瞬态? 如果没有波形、则很难保证哪种布局可用于您的应用。

    此外,我对 AGND 和 PGND 的连接仍有疑问,因为路径很长,位于 Vin 平面之上,Vin 噪声将对 AGND 产生影响。 您可以尝试移除0欧姆分辨率、并在第一层使用非常短的导线连接 AGND 和 PGND。 导线应远离开关节点。