This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:无焊盘过孔的布局

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701738/bq25120a-layout-without-via-in-pad

器件型号:BQ25120A

我们希望在项目中使用 BQ25120A、但希望避免使用焊盘过孔来节省板载生产成本。

我们提出的布局牺牲了一些特性(TS、INT 和 LS/LDO)、但应该允许我们使用所需的特性(VSYS、MR、CD、PG、RESET、I2C 控制)。  

是否有任何理由不使用下面的布局或应以不同方式执行的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    我认为可以这样做。 对于 TS、您可以在 SW 上禁用 TS 功能。 我认为所有其他的引信都是可以的。  

    VINLS 是 LDO 的输入、不应短接至 LS/LDO 引脚、看起来您已将其连接至 PG。

    此致、

    gautham