This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:PMP21096问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704212/lm5176-pmp21096-questions

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:LM25118

您好!

我的客户希望为 USB Type C 电源选择满足以下条件的器件:

      输入电压范围:高达24V,标称输入电压可为12V 或18V

     2.输出电压可通过 FB 设定: 5V@3A; 9V@3A; 12V@3A;15V@3A;20V@3A

因此、我推荐 PMP21096、这应该是一个不错的选择。

问题是:

1、 LM74700是否起到反极性保护的作用是必须的、因为 C 型物理连接器不必与电源反向连接。

2、所有不同的输出电压都可以共用一个原理图、我们只需要更改电阻分压器?

由于它是一个降压+升压电路、所以客户发现 LM25118也可以用作降压+升压控制器、而且更便宜。 他们想知道 LM25118是否是 C 型电源的理想选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.不 它是一项附加功能、但在您的设计中不是必需的。
    2.是的。 Vout 设置由 CTL1、CTL2和 CTL3控制。
    LM25118是一款降压/升压控制器、但基于不同的控制方案。 它使用同步 FET 以外的二极管、因此效率较低。 它可以正常工作、但性能不应像 LM5176那样好。 建议使用 LM5176。