This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:需要 bq78350、bq78350-R1和 bq78350-R2之间 FW 差异的摘要

Guru**** 2617065 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672649/bq78350-need-summary-of-fw-differences-between-bq78350-bq78350-r1-and-bq78350-r2

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO

需要 bq78350、bq78350-R1和 bq78350-R2之间 FW 差异的摘要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    以下是每个模块中的大多数新功能:

    非 R 至 R1:
    -修改了初始 Remcap 估算值、以基于所学的 FCC 而不是
    Qmax 封装
    -同步 AFE 和监测计 FET 控制
    -固定显示器,如果按住按钮很长时间,则不会进行分类
    -添加要求 FC=1设置 VDQ 的选项
    这需要在允许设置 VDQ 之前进行充电终止。
    - RSOCL 在所有模式下激活
    EDV 采样计数器未复位、EDV 应该只在连续 N 个采样后触发
    但是、如果电压恢复到阈值以上、则采样计数器不会复位
    -添加了电池移除选项以清除电流保护
    -添加了针对充电/放电过流关闭两个 FET 的选项
    保护
    -添加了将 RemCap 初始化为 OCV 相关性百分比值的选项
    从复位退出时
    -已启用自动运输模式
    -已添加睡眠功能中的系统
    -将寿命电压分辨率从20mV 更改为1mV
    -添加了 FET 温度和安全性
    -添加了测量仪表内部温度测量值
    -添加了动态功率 cmd (0x50)以返回计算出的功率
    -除了 PF 之外、还添加了 AFE 覆盖作为临时安全保护
    - PWRM 在进入关断模式之前被驱动为低电平
    -初始化时清除安全标志
    -添加了锁存 OCD 安全(OCDL)选项、与 AFE 锁存功能相同。
    -添加了通过设置 LED 配置寄存器中的 LCD_SLEEP_DIS 来关闭睡眠模式中的 LCD 的选项
    -添加了更快清除 AFE Columb 计数器警报信号的功能,如果警报,计时器每5ms 检查一次
    并将其清除
    -将 DynamicPower() cmd 的地址从0x50更改为0x4c
    -修复了 LEDCHG/LEDRCA 选项、使其也适用于 LCD 显示屏
    -为 OTF 安全故障和 SOTF PF 故障设置 TCA/TDA/OT 标志

    R1至 R2:
    -固定 IPSCALE (电流)运行
    -添加了禁用 AFE AOLD/ASD 基于时间的恢复的选项
    -添加了 JEITA 充电算法、包括单独的 COV 保护阈值
    以了解 JEITA 温度范围
    -添加了预放电 FET 控制、还添加了 MAC 命令0x001A 以测试预放电
    FET
    -更新了 bqStudio 以允许启用/禁用 PF 保险丝 B 寄存器中的 SOTF 位
    -修正了 bqStudio 中的 AOLD 位定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题:

    bq78350–R1 f/w 在 bq78350上工作是否正常?

    bq78350-R2固件是否可以在 bq78350器件上正常运行?

    什么时候可以使用-r2 .srec?

    我们使用* PRES 线路启用/禁用电池。 根据技术参考、它有一个用于禁用的1s 延迟(4x 250ms 采样去抖)。 在启用期间、它似乎也适用。 是否有方法可以缩短启用时间? (*压力从高到低。)

    我们查看了* KEYIN 引脚并将延迟设置为零、但技术参考指出它仅启用放电 FET。 这似乎意味着充电 FET 关闭、电流必须流经充电 FET 体二极管。 您可以确认吗? 此外、如果延迟设置为零、是否有任何去抖时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在任何 bq78350 IC 上对这三个 FW 中的任何一个进行编程。
    bq78350-R2 .srec 随 TRM 附录一起提供、其中介绍了这些更新。
    www.ti.com/.../BQ78350-R2-DEVICE-FW
    我们将研究您的另一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aartmutat、您好!
    KEYIN 是一种禁用 DSG 的功能、以便在密钥被删除时不能使用系统。 但这可能是另一种禁用 DSG 的方法、不会改变 CHG 行为。
    该器件具有体二极管保护、因此如果 DSG 由于 KEYIN 特性而关闭(KEY 已被移除)并且充电电流被施加、DSG 会再次变为高电平。
    KEYIN 在大约1s 被采样。如果时间被设定为0、那么采样时间内的信号脉冲将关闭 DSG、并且它将关闭2秒。