This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:BQ27750电池极深度放电和恢复

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704150/bq27750-bq27750-battery-very-depth-discharge-and-recovery

器件型号:BQ27750

你(们)好  

现在、我们将 BQ27750与电池配合使用、并测试了电池的 DIIS 充电条件。  

但我们发现了一些问题、我们的电池具有欠压内部保护器。

如果此内部保护器正常工作, 则电池输出在充电开始时断开连接。

我们使用充电器 bq24072的 BQ27750检查此充电情况。

BUR 充电功能剂量不适用于 BQ27750。  

[问题]

 如果电池具有非常深度的放电并变为低电压(低于2.0),  

 在 这种情况下,我们有办法进行预充电计划??  

 PACK 引脚与 EVM 连接,但我们没有开始充电,  

 剂量我们需要更改设置电阻器??  

注意事项

三月贾斯珀(Sugimoto)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugimoto、您好!

    对于类似这样的预充电情况、有零电压充电控制。 它将非常慢。 您可以检查 CHG FET 的栅极是否存在脉冲。 CHG FET 不会一直开启、直到电池处于安全的预充电电压。