This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当 DSG FET 导通时、bq20z45可以#39;t 通过 ManufacturerAccess 关断命令进入关断模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683914/bq20z45-can-t-enter-shutdown-mode-by-manufactureraccess-shutdown-command-when-dsg-fet-turn-on

我 完成了学习周期并 创建了 senc 文件(请参阅随附的 zip 文件)。 但是、当我将 senc 文件编程到电池组、执行 CC 偏移校准、板偏移校准、它使能(0x0021)时、我发现当 DSG FET 导通时、bq20z45无法通过关断命令进入关断模式。 电池未密封。

e2e.ti.com/.../3301.BQ20Z45_2D00_4S1P_2D00_Battery.zip

请参阅下面的测试。

1.将 senc 文件编程到电池组、CC 偏移校准、板偏移校准、使能(0x0021)。 CHG 和 DSG FET 导通、 电流为零。

2.发送 ManufacturerAccess shutdown 命令,超过10秒后,电池无法按预期进入关机模式。 请参阅以下测试波形、当电池接收关断命令时、DSG FET 关断约50ms、然后 DSG FET 再次导通。 这是异常的。

3.通过 FETControl (0x46)关闭 CHG 和 DSG FET、并发送 ManufacturerAccess 关断命令、电池进入关断模式。

4.增加死区和充电器存在阈值、当 DSG FET 导通时、bq20z45仍无法通过关断命令进入关断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在的充电器设置为3V、执行更多测试并发现:

    1.如果 bq20z45是非密封的、则 DSG FET 导通时、无法通过关断命令进入关断模式。

    2.如果 bq20z45是密封的、则可在 DSG FET 导通时通过关断命令进入关断模式。

    3.将充电器的存在电压从3V 增加到12V,当 DSG FET 导通时,未密封的 bq20z45可通过关断命令进入关断模式。

    当 bq20z45未密封时、在进入关断模式的时间内是否有一个计时器输出电压必须低于充电器存在电压?

    当充电器存在电压设置为3V 时、请参阅以下未密封和密封测试波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为对于非密封关断、您必须发送两次关断命令。 我相信旧 TRMS 中的一个中已经提到了这一点、此 TRM 可能需要更新。 是否可以通过两次发送 shutdown 命令来测试它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试通过发送两次 shutdown 命令来测试它、未密封的 bq20z45无法进入关断模式。 请参阅上面的测试、当充电器从3V 增加到12V 时、未密封的 bq20z45可在 DSG FET 导通时发送关断命令一次、从而进入关断模式。 实际上、关断命令只需在密封 bq20z45时发送两次。