This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:平均 LED 电流

Guru**** 2589640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704183/tps92640-average-led-current

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件:LM3409

你(们)好

图15中显示了用于最大程度地减小失调电压的 OTA 电路。

但是、此电路的工作原理没有详细信息。 可以给我更多详细信息吗?  

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用比较器检测跳闸阈值、则可以通过交替交换输入和输出来补偿+和-端子的输入偏移。  仅作为示例、如果输入失调电压上存在1mV 误差、则该失调电压的交替测量值为+1mV、-1mV。  这会将输入失调电压作为调节误差的一部分进行取零。  这将使电流纹波具有交流纹波电平的小分量:

    LM3409在数据表第11页对此进行了更好的说明、它调节峰值电流、但交流测量具有相同的影响:

    此致、