This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:稳压器无法在特定 SS/TR 序列中的几个器件上启动

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699276/tps54821-regulator-fails-to-start-on-a-few-parts-in-specific-ss-tr-sequence

器件型号:TPS54821

我在跟踪模式下使用 TPS54821。  在本例中、我有一个具有 DAC 的6A 开关稳压器设计、用于配置 SS/TR 电压。

在 SS/TR 的输入端、我有一个电阻分频器和一个并联电容、可执行2项操作。

电 阻分频器根据0至3.3V 输入设置 TR 引脚的范围。

2. 电容器平稳启动,因此稳压器不会过冲它所跟踪的电压。  使用0.01uF 电容器来减慢 VTRACK 的导通时间。


我遇到的问题是、我有许多部件无法按特定顺序为稳压器上电。

序列1: 对 VREF 施加1.3V 电压、然后在很晚的时间将 EN 驱动为高电平。  

序列2: 对 VREF 施加0.0、驱动使能高电平、然后将 VREF 更改为1.3V

序列2始终有效、涵盖200个器件。  但是、序列1无法用于 少量器件样本。   对于序列1故障、我看到 VTRACK 的值基本上保持在0.0V (我认为测量值大约为30mV)。  在通过的部件上、我看到 VTRACK 在 ENABLE 变为高电平时充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    您的意思是序列2是完全正确的。 序列1、某些器件无法加电、对吧?
    哪一点是 VTRACK? 您注意到 vtrack 发生故障时为零。 您是否找到了它为零的原因?
    是否要上传原理图?

    此致、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法发布整个原理图、但我可以回答您的一些问题。  我已更新测试、以在出现故障的模块上专门测试此问题。

    VTRACK 为零(发生故障时为44mV)。  唯一可能的原因是 TTPS54821。   我在示波器上捕获了故障。  如果您查看故障波形的 VREF、它会在电源启用之前和之后保持相同的电压。  VTRACK 被驱动为低电平(大概由 TPS54821驱动、因为这是该电路上唯一的另一项。)

    有趣的是、我还有另一个有趣的数据点..  仅当启动稳压器时 VTRACK 高于~300mV 时才会发生此故障。  如果 VTRACK 低于~300mV、则稳压器正确启动。

    通过波形。  在 PS_EN 之前、VTRACK 为292mV

    故障波形(同一模块、只有 VREF/VTRACK 的设定值发生变化)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       我的两篇文章中是否显示了示波器跟踪捕获和部分原理图?  他们只在我的上面显示空白。  单独连接它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一点、在我的快速图纸中、我在 VTRACK 上的电容器旁边写下了0.1uF。 电容值实际上为0.01uF。 这会在启用电源后减慢 VTRACK 的上升速度、从而避免在稳压器开始使用 VTRACK 进行稳压之前出现较大的过冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EN 引脚内有一些专用且复杂的控制逻辑、用于确定外部电路的行为。 很高兴您获得了这些调查结果、但逻辑是机密的、不能公开发布。 必要时、我们将在数据表上更新这些内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、

    我能够确定影响此启动的症状和变量。

    使用我的原始电阻分频值31.6K 和10K 来创建 VTRACK、当 VTRACK 大于~300mV 时、在启用稳压器之前、故障开始发生(当 VTRACK 小于300mV 时稳压器启动)。  如果我使用相同的比率并增加通过分频值的电流(对于相同的电压设置)、则在较低的 VTRACK 上会发生故障(稳压器无法在250mV 的 VTRACK 上启动)。  然后、我使用阻值更大的电阻器(较低的电流) 63.4K 和10K 进行了测试、故障消失了。 (稳压器能够在我的整个启动电压范围内启动)

    因此、这似乎是与 SS/TR 引脚放电(稳压器启用时自动执行的操作)和我们驱动到电路中的电流量相关的非常具体的故障。

    因此、我的修复方法是使用较大值的电阻器来生成该基准。  如果在使用该稳压器跟踪电压时希望使能端在另一个稳压器已开启定序后驱动为高电平、则获得有关可使用电阻器值的更多具体信息将会有所帮助。

    Gary Phelps