This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压负前置稳压器

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675613/buck-negative-preregulator

器件型号:LMS3655

您好!
我需要一种负转换器设计、用于在电源设计中用作负稳压器/LDO 的前置稳压器。
我使用 具有中间抽头次级的 LLC 转换器/变压器将电压降至+/- 24V。
电源具有正/负输出。
正电压侧很容易实现。
但是、对于负极侧:
我可以使用充当浮动电压感应的接地/中心抽头和负电源(-24V)模拟负稳压器/LDO 周围反馈环路中的典型降压转换器
接地。 因此、相对于接地、我将转换为更低的电压(-3V 至-24V)。
我知道这对@-24V 的负电源轨非常敏感。

有人能建议更好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有电源块外观的草图图?
    您是否尝试将-24V 转换为-3V?
    变压器的中心抽头是否是次级侧的接地端?

    谢谢
    -Arief