This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM6069 PGOOD 行为

Guru**** 2615305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683207/lm5069-lm6069-pgood-behavior

器件型号:LM5069

我注意到、尽管 Vin 高于5V、但在器件启用时、PGOOD 引脚会瞬间变为高电平。 在 UVLO 引脚上启用器件后大约11.5uS 的定制板上、PGOOD 会在器件进入稳压状态后再次保持低电平、持续~373nS。 一旦进入稳压状态、PGOOD 保持高电平(如预期)。

数据表提到"在接通期间、电源正常引脚(PGD)为高电平、直到 VIN 上的电压增加到≊5V 以上。然后、PGD
会切换为低电平、并在 VIN 电压升高时保持低电平。 当 OUT 处的电压增加到1.25V 范围内时
SENSE 引脚(VDS <1.25V)、PGD 切换为高电平。 如果 Q1的 VDS 增加到2.5V 以上、PgD 将切换为低电平。"

这意味着 PGOOD 在 Vout 处于稳压范围内之前保持低电平、并且不建议瞬时寄存高电平。

我还可以复制评估板上的行为。 随附的是屏幕 shots.e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Pgood_5F00_TI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Beth Amyoy、

    很抱歉耽误了时间。 这个帖子被错过了

    什么是负载、任何额外的电容? 似乎是由于浪涌电流导致的跳闸、如下图所示。 您能不能用输入电压、输出电压、门/输入 电流、电源正常捕获波形并发送我。

    此致、

    Rakesh