This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:能否使用两个 LM5060-Q1参数单独控制 BMS 的背对背开关?

Guru**** 2603465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682601/lm5060-q1-can-i-use-two-lm5060-q1-prats-to-separately-control-back-to-back-switch-for-bms

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060

你(们)好

我想使用两个 LM5060-Q1来控制 BMS 应用的背对背高侧 N 沟道 FET。

能否分别使用两个 LM5060-Q1分别控制 CFET 和 CDET,如下所示?

负载侧的 LM5060的 UVLO 将始终由外部5V 供电以禁用 UVLO。

我的概念如下所示、适用于共漏极和共源极。

我认为它们是可行的。

请尽快确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    因为我们正在通过电子邮件进行跟进。 我将关闭此项。

    谢谢
    Rakesh