This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360输出压降

Guru**** 2560380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684454/tps54360-tps54360-output-voltage-drop

器件型号:TPS54360

你(们)好

 输出负载为2A、通电后输出电压波形如下所示。 红色区域电压将下降、原因是什么?

是否有任何解决方案可以解决该问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此时是否有负载开启?

    请同时捕获输入电压、输出电压和负载电流波形、以帮助调试干扰的根本原因。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于客户没有回复、我将关闭此帖子。 希望您的问题得到解决。