This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:8.2.2.3选择 VDD 旁路/保持电容器(CVDD)和 Rbias

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703981/ucc27714-8-2-2-3-selecting-vdd-bypass-holdup-capacitor-cvdd-and-rbias

器件型号:UCC27714

"选择的 VDD 电容(CVDD)应至少为 CBOOT 的10倍。 µF 本设计示例、选择了1 μ F 电容器。

CVDD >= 10 x Cboot = 1uF


(7)Ω µs 一个与偏置电源和 VDD 引脚串联的5k Ω 电阻器 RBIAS、以使 VDD 斜升时间大于50 μ s、从而防止输出端出现误差逻辑误差尖峰、如图55所示"

 

问:使用5R Rbias 电阻和1uF Cboot 电容使 Vdd 斜升时间大于50us,使用了什么公式?  我使用方程式"t = Rbias X Cboot"= 5us.Where Am I 出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    感谢您的提问。 我是高功率驱动器团队的应用工程师、将帮助您解决这个问题。

    用于计算电容斜升时间的公式如下:

    Vo = VDD*(1-e^(-t/RC))

    如果您插入 t=RC、则会看到 VDD 电容在5us 内仅充电至 VDD 的63.2%。

    该公式在 t 上升时渐近 Vo=VDD、但从未完全达到该值。 作者似乎选择了 t=10*rc 的时间作为"VDD 上升时间"。 如果您将其重新插入公式中,10*RC 数字允许 VDD 电容在50us 内充电至 VDD 的99.995%。

    使用此设备时,应确保使用 CVDD/Rbias 组合,其中10*RC =>50us。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 否则、请随时提出任何后续问题。

    此致、
    John