This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:我们是否可以具有 BQ24192等功能、但电池放电电流可高达5A 的解决方案?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704164/bq24192-may-we-have-function-like-bq24192-but-battery-discharge-current-can-up-to-5a-solution

器件型号:BQ24192

你(们)好,先生  

我的客户目前在其输入电压为15V 的单节电池应用中使用 BQ24192。

但它们需要的充电器可达到5A 解决方案。(移除直流电源后、电池可为 SYS 提供5A 电流)

您是否可以推荐器件?

                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    bq24192的 BATFET OCP 阈值最小为9A;电池应该能够在补充模式期间提供5A 电流。

    客户是否在使用 bq24192评估补充模式时遇到问题?