This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOSFET 栅极驱动器选择

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1, UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703874/mosfet-gate-driver-selection

主题中讨论的其他器件:UCC21222-Q1UCC21520-Q1

需要从行业采用角度选择成熟的驱动器。

规格如下所示。

 

它基本上是一个半桥驱动器。

 

直流链路电压:>100V

驱动器输出电流额定值>2安

输入电压兼容性3.3V/5V

驱动器使能引脚:必需

死区时间控制:必需(可变或固定)

输入脉冲数:HIN 和 Lin 或单输入

最大驱动电压:>15V

隔离:  必需

资质:AEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    感谢您关注我们符合汽车标准的 ATE 驱动器。 对于隔离式驱动器、UCC21222-Q1和 UCC21520-Q1均满足您的要求(驱动器禁用引脚而不是启用引脚)。 UCC21520-Q1具有更高爬电/余隙的增强型隔离、UCC21222-Q1具有更小的尺寸。

    此致、
    将要执行的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

     我看到您提到过 UCC21250-Q1和 UCC21520-Q1? 它们是不同的还是只是一个拼写错误?

    此致、

    Rajesh Sura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    抱歉、这是一个拼写错误、已更正。

    此致、
    将要执行的操作