This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:"TL494的死区时间控制&quot。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683976/tl494-dead-time-control-of-the-tl494

器件型号:TL494

您好!

我使用 TL 494生成用于学术项目目的的并网逆变器电路中使用的 SPWM 信号。

您能不能帮助我理解术语 DTC 及其使用。

如果可能、请推荐使用 TL494的教程。

希望尽快回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    您能告诉我您使用的是哪种功率级拓扑吗?

    TI 拥有一个很棒的电源研讨会库、 您可能会发现它非常有用、请访问 www.ti.com/.../login.shtml

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    感谢您的联系、感谢您提供建议的库。
    我将半桥拓扑用于反相目的。
    Ragards。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    死区时间是在最大占空比下运行时两个输出之间的时间间隔。 这可以防止栅极驱动信号之间的重叠、并消除半桥电路中两个器件在同一实例上都导通的输入端出现短路的风险。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    大家好。

    感谢您深入了解并帮助您了解目标。

    此致。