Other Parts Discussed in Thread: LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 大家好、
我 想再次检查 LM5022是否可以 由 MCU 的 GPIO 控制启用/禁用。
UVLO 引脚上的上/下电阻器将被移除、因为将不使用 UVLO。 UVLO 引脚将直接连接到 MCU GPIO (3.3V 输出)以 启用/禁用器件。 没关系吗?
谢谢、
Sam Lee