This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:VR 故障指示

Guru**** 2618715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675793/tps53647-vr-fault-indication

器件型号:TPS53647

您好!

我将 TPS53647RTAR 器件与 TI 功率级 CSD95372BQ5MT 搭配使用。

我面临的问题是 未生成输出电压且 VR 故障 引脚处于低电平。

设计要求为:

Vin = 12V

Vout= 0.85V

O/p 电流需求= 50A

未连接右负载。

引脚状态为:-

EN 高电平(3.3V) 即将到来

V3R = 3.3V

但输出电压不会达到0.85V

VR_HOT 为高电平、VR_Fault 为低电平。

我已阅读 VR_FAULT 的数据表。

TSEN 引脚电压输入为0.8V (温度将达到27deg)

我不明白为什么会出现这种故障(VR_FALUUT)。 请建议一些方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    如数据表中所示、只有少数情况会导致 VR_FAULT#置位(假设它在开始时被上拉)、并且如果您确认 TSEN 从开始到 VR_FAULT#置位时、在0.8V 时保持稳定和清洁、 那么、很可能是由 OTP 或功率级故障引起的。 它很可能会在短时间内切换、然后触发 OVP。
    您能否提供以下信息以进一步了解问题?
    1.您能否在示波器上探测 V3P3、EN、PWM1和 VR_FAULT#并通过 VR_FAULT#下降沿触发、以查看在其生效之前发生了什么?
    2.您能否将 TI USB 软件狗连接到 PMBus 接口并打开 GUI 监视器页面、以查看 VR_FAULT#置位后报告的故障是什么?