This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:当使用不带电池的 USB DCP 供电时、VSYS 在低于 VSYS_MIN 时会切断

Guru**** 2491105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702632/bq24190-vsys-cuts-off-when-below-vsys_min-when-powered-with-a-usb-dcp-without-battery

器件型号:BQ24190

大家好、

我正在对 BQ24190EVM 评估套件进行一些负载测试、在该套件中、我在 SYS 引脚连接直流负载。 BQ24190EVM 由 USB DCP 供电、该 DCP 在 VBUS 上提供5V@3A 电流。 未连接电池。

我已经设置了以下寄存器值。

-将0b111写入 REG00中的 IINLIM[2:0] //将输入电流限制设置为3A 以匹配上述 DCP。  

-在 REG01中将0b00写入 CHG_CONFIG[1:0]//禁用充电器以将 BQ24190用作降压转换器。

-将0b111写入 REG01中的 SYS_MIN[2:0]//将 SYS_MIN 电压设置为3.7V。 VSYS 将为3.85V、因为 BQ24190会将 VSYS 调节到高于 SYS_MIN 150mV 的水平。

通过此设置、我现在可以打开直流负载、查看 BQ24190EVM 可以提供多少电流。 当我增大直流负载的电流时、VSYS 会非常缓慢地下降、然后达到 BQ24190EVM 突然切断 VSYS 的时间点、不再由直流负载提供所需的电流。 截止后、VSYS 会立即降至0.1V、直流负载电流为670mA、就像短路一样。 上述设置的截止点是关于3.75V@3.04A。

我在数据表的第7页中找到、其中指出 VSYS = 3.5V 时、VSYS_MIN 的典型值为3.65V、而最小值为3.55V。 从这一点来看、这是否意味着对于 VSYS = 3.7V、在 BQ24190切断 VSYS 之前、允许的最小 VSYS_MIN 为3.75V? 或者是否还有其他解释?

此致、

Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    您是否在瞬态切断事件期间监测过 VBUS 电压和电流? 如果 VBUS 电压降至 UVLO 阈值以下(因为输入功率达到其限值)并反弹、转换器将执行其加电序列。 如果 SYS 电压崩溃到~0.1V (因为没有电池来补充 MAXED OUT 输入)、则当 SYS 低于2.2V 时、转换器将进入其软启动序列、并将输入电流限制钳位到200mA、直到 SYS 升至2.2V 阈值以上。  

    我还将验证转换器是否由于输入被最大化和缺少补充电源而关闭/打开。 您观察到的~670mA 电流可能是每次转换器尝试开启时流入负载的平均电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您的快速回复。 我在具有直流负载的 BQ24190EVM 上重新运行测试、并观察到以下情况。 示波器上的黄色迹线是 VBUS、而蓝色迹线是 VSYS。

    [1]在下图中 、BQ24190为直流负载提供大约10W 的功率。 直流负载为3.66V@2、75A。  VBUS 保持在大约~4.8V、VSYS 在上升回~3.6V 之前下降至~2.4V。 从这里可以看到、BQ24190在提供10W 直流负载要求时没有问题。

    [2]在下图中、直流负载设置为11W。 我们观察到 VBUS 仍然保持在大约~4.8V。 这一次、VSYS 似乎出现急剧下降、持续降至2.2V 以下、然后完全切断。 如之前报告的那样、此处的 BQ24190仅提供0.1V 和~670mA 电流。

    根据波形、您的两个点似乎都是有效的。 由于 VSYS 降至2.2V 以下、因此会发生截止频率。 这可能是由于 BQ24190EVM 在没有电池的情况下无法使用 USB DCP 为直流负载提供足够的电源造成的。

    您是否知道是否可以修改 BQ24190EVM 电路以提高 VSYS 的最大输出功率? 例如、更改电感器值等? 我们希望能够通过 BQ24190实现电源、在该电源中、我们可以使用其电源路径管理功能通过 USB DCP、1节锂离子电池提供直流电源、并且可能同时结合使用、以提供高达12W 的功率。

    此致、

    Edwin