This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于为1.5V 电池充电的 IC

Guru**** 2586075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672983/ic-for-charging-1-5v-battery

尊敬的社区:

我想找到一个 IC 来为 Panasonic 1.5V 电池充电和提供保护(请参阅随附的文件)。 但是、我找不到这种电池的任何东西。 您知道我可以使用的 IC 吗?

谢谢、此致、

Flaviene2e.ti.com/.../Panasonic-MT-Series.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 我们的充电器适用于更高的电池电压、1.5V 电池没有充电器。 我建议查找专用充电器以确保充电安全。 此电池用于哪种应用? 祝您一切顺利、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 通常、这种类型的电池用于标准手表、与一些能量收集解决方案结合使用。 您是否知道在哪里可以找到专用充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以联系 Panasonic 销售团队获得良好的建议? 谢谢