This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702974/pmp8740

主题中讨论的其他器件:PMP8740

尊敬的 Roberto:

您的意思是 Vtran=1.6V、另请确认我是否考虑为 PMP8740设计表提供正确的系统规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    是的、我在我的案例中考虑 Vtran = 1.6V。 您选择的值越低、输出电容器的结果就越大。
    另请查看开关频率。 如果您希望电桥上具有100KHz 的频率(电桥每个 FET 的开关频率)、则必须在"电感器(LOUT)开关频率"单元上选择200kHz。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    PMP8740中 R98的用途是什么? 如何计算?

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    R98是一个缓冲电阻器。 它会浪费漏电感中存储的能量。
    实际上、它会消耗一部分能量、而一部分能量会恢复到负载中。
    计算过程是指 Vin = 390V、满载(62.5A)以及最大 Vout (32V)和短路条件。
    我们必须燃烧变压器漏电感中的能量:在我的例子中、Llk = 3.5uH。 必须将其报告给输出、因此除以匝数比的平方(对于 ME N = 9.5)。
    现在能量为1/2 * Llk/N *(IPEAK)^2、其中 IPEAK 在 Excel 工作表中为"IPS"、变压器上的峰值次级电流。 功率的计算方法是乘以开关频率、即200KHz (在 D13的每个二极管上为100KHz)。 因此1/2 * 3.5uH/9.5 *(60.3A)^2 * 200kHz ~ 15.4W。 现在、在 D13的阳极上、我们有一个范围为0V 至2 * VSpeak 的方波、其中 VSpeak =变压器上的次级电压= Vin /N = 390V/9.5 = 41.05V。 这意味着、D13阳极上的方波(无尖峰)= 2 * 41.05 = 82.1V。
    由于漏电感、我们将会出现尖峰。 82.1V +尖峰必须远低于 SYNC 的最大额定电压。 电压、即200V。 通常、我获取方波峰值电压(这里为82.1V)、并将其增大50%、以便将能量释放到尖峰中、但不会在正常传导期间"窃取"能量。 1.5 * 82.1V ~ 123V。
    该电压、减去 Vout、将出现在 R98上。 最坏情况发生在短路情况下、其中 Vout = 0。
    这意味着可以计算 R98、使其上的电压为123V、并耗散15.4W。 由于 P = V^2/R 或 R = V^2/P、因此 R98 = 123V^2/15.4W = 982 Ω...因此为1kOhm!
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Roberto。

    Anjana