This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:系统直接连接到 Vbat。 没有 PowerPath 切换。

Guru**** 2814625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675801/bq24171-system-connected-directly-to-vbat-no-powerpath-switching

器件型号:BQ24171

在数据表中、有一个单节电池应用、其中系统连接到 Vbat (无电源路径切换)。  

12V 适配器和 2芯电池也可以实现这一点吗? 需要进行哪些修改?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerhard、

    您必须更改 FB 电阻器以适应2节电池、OVPSET 必须高于适配器电压(对于2节电池应用、建议为9V 至12V)。 ISET 电阻器还需要根据适配器电流限制进行更改。 根据您使用的热敏电阻修改 TS 电阻分压器。

    此致、
    Steven