请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2678 我将 LM2678SD-12与推荐的 Vishay Sprague 594D 系列电容器搭配使用。 我的输入电压为24VDC。 在开发的几个月中、我有2个电容器在两个单独的电路板上出现故障。 一个电路板在12V 输出侧有一个100uF 电容器发生故障、在该情况下、它短路、着火、熔化并从电路板上脱落。 我们运气不好就去了 Vishay。 接下来、我们今天在电路板的24V 输入侧有一个33uF 电容器发生故障。 输入稳压器关闭并防止了火灾、但电容器上有黑色标记并有烧焦的气味、系统必须重新启动。 我们认为我们使用的是推荐器件中指定的该稳压器、但这是电容器发生故障的两倍。 你有什么建议或建议吗? 我们在许多其他设计中使用这些稳压器(到目前为止尚未出现故障)。
谢谢、
Todd