This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133充电问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675683/bq24133-bq24133-charging-issue

器件型号:BQ24133

您好、Sirs、

当我们的机器人系统通电时、它会从电池中消耗大量电流(接近40A、请参阅下图)。 BQ24133短路并锁存结束。

如果我们 降低漏极电流、我们就不会发现这个问题、而我们现在不想更改我们的硬件设计、因为我们非常接近 MP。

除了移除适配器然后重新插入外、TI 是否有任何方法可以解决此问题? 谢谢!

 

 


 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    当我们的机器人系统通电时、它会从电池中消耗大量电流(接近40A、请参阅下图)。 BQ24133 短路并锁存结束。

    如果我们 降低漏极电流、我们就不会发现这个问题、而我们现在不想更改我们的硬件设计、因为我们非常接近 MP。

    除了移除适配器然后重新插入外、TI 是否有任何方法可以解决此问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利


    一种方法是控制系统的浪涌电流。 当您为系统通电时、请尝试在栅源极使用 RC 滤波器来控制负载开关。 另一种方法是在充电器侧添加更多电容。 我认为在没有任何硬件更改的情况下、这是无法修复的。

    此致、
    Steven