This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z651:在高 SOC 时阻止充电

Guru**** 2491425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702273/bq34z651-charging-being-prevented-at-high-soc

器件型号:BQ34Z651

大家好、

当我到达高 SOC (>95%)时、我遇到了一个问题、无法充电。 结果是我无法通过电池充满电。 我已经验证(在寄存器和 PCB 上) CHG FET 是否已关闭、但我似乎无法弄清原因。

没有触发故障、我在文献中找不到这方面的解释、因此我不知道要改变什么来阻止这种情况发生。  

我已附上 ROM 文件供参考:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1145.651_5F00_4cell_5F00_HG2_5F00_v3.zip

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您提供该文件。 该事件的设置条件是什么:FET 是在每个周期或仅在特定操作后关闭? 是否有显示行为的日志文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这是我刚才生成的日志文件。 这种情况在每个周期发生、似乎没有导致它的已定义事件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5657.062618_5F00_full-charge-test.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    日志显示您每秒记录8次。 监测计每秒仅更新一次值。 将时间花在高优先级通信上可能会阻止监测计正常运行。 默认值为4秒。 将日志时间减慢到每秒1次以下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已将记录速度减至每2秒一次、这样可以防止这种情况发生。 然而,这并没有改变结果。 附加的是一个新日志。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2112.062618_5F00_full-charge-test-2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    在较慢的日志中:
    电池正在充电。
    当 RSOC 达到96%时、TCA 在 BatteryStatus 中设置
    由于设置了操作 CfgB [CHGFET](位5)、充电 FET 关闭。 这样就可以停止电流。
    我不明白为什么 TCA 清除、因为 TCA 清除%= 95且 RSOC 不会下降、也不知道为什么在 TCA 清除时充电 FET 保持关闭。 可能还有其他一些设置会影响这一点。 这是新配置还是现有配置中的一个单元不像其他配置那样工作?