This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:低电压理想二极管控制器- LTC4353

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675792/lm74700-q1-low-voltage-ideal-diode-controller---ltc4353

器件型号:LM74700-Q1

降级器、

您能否帮助检查哪个器件是替换 LTC4353的最佳选择? 谢谢。

应用非常简单:

两个不同的电源输入、用于冗余电源

此致

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Iven Xu、

    LM74700是单通道 ORing 控制器、需要两个 LM74700用于 ORing 两个冗余电源。
    但是、LTC4353是一款双通道器件、只能通过一个 LTC4353支持 ORing。

    LM74700具有低 IQ 和4V 至65V 的宽工作电压范围、并且具有0.5us 的极快反向电流响应、可实现理想的二极管运行。 这意味着在电源切换时具有更低的峰值反向电流。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    感谢您的建议、顺便说一下、对于单通道 ORing 控制器、您认为 LM74700是最佳选择吗? 谢谢。


    此致
    徐文