This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:bq25890新设计硬件连接问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675701/bq25890-bq25890-new-design-hw-connection-problem

器件型号:BQ25890

您好!

我正在使用 BQ25890设计电池充电器电路、在这里我有关于电路连接的一些问题、可以告诉我吗?

1.如果不需要 USB 功能、我可以不连接 D+、D-和 DSEL 引脚吗?

2.如果未使用 QON(引脚12)功能、是否可以将该引脚保持未连接状态?

3.除了 SCL、SDA 和 INT 引脚外、此 IC 与 MCU 通信是否需要其他引脚连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于1、您可以将 DSEL 保持未连接状态。  我建议将 D+= D-绑定在一起、这会将内部 IINDPM 寄存器设置为最大值。  如果需要、您可以使用 ILIM 将输入电流限制钳位到较低的值。

    对于2、/QON 可以保持悬空、因为它具有内部上拉电阻。

    关于3、SCL 和 SDA 以及 INT 是主机控制所需的唯一引脚。  如果您不需要 OTG、则可以将其接地。  使用 GPIO 来控制/CE 并通过软件启用/禁用充电可能会有所帮助。