This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:输出电压不一致

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24130, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683683/bq24130-output-voltage-not-consistent

器件型号:BQ24130
主题中讨论的其他器件: BQ24133

您好!

您能否告知以下行为是否正常? 我们是否希望在未连接电池的情况下输出电压崩溃? 状态 LED 指示存在问题:

  • 客户有一个 bq24130 EVM、无需返工。
  • 输入电压为12V
  • 输出设置为单节电池(4.2V)
  • 有充电电池连接到输出端
  • 万用表连接到 J1处的输入端和 J2处的输出端
  • 在本例中、输出电压等于电池电压、介于3V 至4V 之间。
  • 状态 LED 亮起
  • 如果电池被移除、充电电压将下降至0.8V
  • 状态 LED 开始闪烁

感谢工程师在工作台上尝试进行任何测试来确定问题! 谢谢、

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我现在意识到闪烁状态 LED 是因为 TS 引脚未连接到电池的 NTC。

    但是、客户还注意到输出电压也可能会变得危险高。 请参阅下表、了解使用两节电池(表示电池 A 和电池 B)运行的一系列测试。

    步骤 电池 初始电池电压 TS 源 电池连接后的充电器输出电压(J1) LED 闪烁?
    1 已断开连接 - 外部 0.85V 是的
    2. A 3.23 V 外部 3.88 V
    3. B 3.16伏 外部 3.68伏
    电池 B 断开并充电
    4. B 4.10V 外部 10.93V
    5. B 4.10V 内部 10.93V
    电池 B 断开并放电
    6. B 3.24V 内部 3.70伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    您能否提供输出电压为10.93V 时的示波器截图(请查看 VIN、VBAT、VSW 和 VSTAT)? 此外、验证 VREF、CELL、BAT、AVCC、REGN 处的电压。 您是指在 VBAT 的 J2处测量?

    还需要控制 CMOD 和 ISET1、以实现良好的充电曲线。 当您在4.2V (充电电流接近0mA)下完成充电时、您应将 ISET1拉至低电平以禁用充电(终止)。 锂离子电池的预充电至快速充电阈值约为3.0V、CMOD 用于控制此阈值(预充电时拉低、快速充电时上拉至 VREF)。

    如果无法对 CMOD 和 ISET1进行编程更改、我建议使用 bq24133。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的、我的故障、我想说 J2。

    我已要求客户在尝试您的建议后在此处作出响应。

    此致、
    Ryan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    对此进行了任何更新?

    此致、
    Steven