This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:软启动时间(TSS)

Guru**** 2490905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702192/tps548a20-the-soft-start-time-tss

器件型号:TPS548A20

大家好、

 软启动时间间隔的典型值在数据表的第6页被描述为4ms。

请告诉我软启动时间规格的最小值和最大值。

此致、

福本岛托西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fukumoto-sa、

    我怀疑我们有该规格。 我可以检查一下、但需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的热情支持。
    请尽快与我联系、以确认 TSS 的最小值和最大值。

    此致、
    福本岛托西奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福本-圣

    到目前为止、我还无法找到任何数据、因此我怀疑我们是否有数据。 如果我发现我们确实拥有它、我将发布它、但现在我将关闭此线程。