This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:多点通信方案而非菊花链

Guru**** 2587135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675232/bq76pl455a-multidrop-comms-scheme-instead-of-daisychain

器件型号:BQ76PL455A

您好!

我正在为电池组应用设计 BMS、我想知道 BQ76PL455A 是否能够创建这样的通信方案。 我想为每个 BQ76PL455A 使用、这是一个独立控制 每个 BQ76PL455A 并与其进行通信的微控制器。 这些微控制器将连接到 CAN 总线。 我对 BQ76PL436A 也做了同样的操作、它的工作非常完美。 我想知道 这是否可以通过 BQ76PL455A 实现。

非常感谢、

Carlos Ramos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以像 PL536A 一样完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题、

    是否可以使用 EVM BQ55A 测试任意数量的电池(6 <=#cells <= 16)? 如果是、我应该如何测试该方案?

    感谢您的第一次回复 BTW!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Vmin 是它的重要组成部分。 只要您施加的电压超过12V、您就应该可以了、

    其概念与 PL536A 相同。 假设您有6S 解决方案、然后将 Vsense6连接到 Vsense 7、Vsense8等... 返回页首。

    您也可以在数据表中找到它。