This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701正负电压窗口检测器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3701, TPS3700, TPS3838, TPS3890, OPA1622, TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682922/tps3701-positive-and-negative-voltage-window-detector

主题中讨论的其他器件:TPS3701TPS3700TPS3838TPS3890OPA1622TPS386000

尊敬的 TI 社区:

我使用 TPS3701作为正负电压窗口检测器来启用或禁用我的 LDO。

但我对我的设计有一些疑问。
我看到可以使用 TPS3700进行负电压检测(通过 TI 设计手册)、我认为它对 TPS3701仍然有效?  

另一个问题是我的更大顾虑、我有两条独立的电源线(TPS7A4701和 TPS7A3301)、它们为一些精密的运算放大器电路供电。
两个比较 器都在测量电压并完全独立地发送使能信号、这可能会导致电路不稳定、甚至由于电源故障而损坏(只有一个稳压器可在 ATM 上工作)。

我不想只使用一个比较 器为两个 LDO 提供单端使能、因为在我看来这是完全没有意义的(无论如何也不会解决我的问题)。
那么、我的问题是-是否有办法将这些比较器的两个独立输出合并为一个有用信号?

该信号稍后将用于为稳压器的两个 EN 引脚供电。
我只是想避免一个电压将超出比较器范围、LDO 将关闭、另一个电压将继续运行的情况。


我希望 只有当两个比较 器的电压都在范围内时才能实现相互使能、如果一个电压超出窗口范围、则会关闭两个稳压器。

如果可能、我希望继续使用 TPS3701、因为这些芯片的解决方案尺寸、成本和精度都非常好。
计算一切也非常简单、我已经计算了一切。

我的 circut 是使用两个调节至+/-18V 的寄存器、并以+/-~20-25V 的电压进行调节、因此两个比较器都经过调节、以监控该范围内的电压。
BTW 我知道市场上有一些芯片可用于感应单个封装中的 VCC 和 VEE 电压、但它们只能配置为 UV 或 OV 检测器、在这种情况下不适合我。

感谢您的帮助和时间:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateusz、

    是的、TPS3701可以像 TPS3700器件一样进行负感应。 您可以遵循相同的 TI 设计说明。 此外、由于 TPS3700和 TPS3701具有漏极开路输出、因此您可以将输出连接在一起、以便有一个单输出用于电源正常或电源故障检测。 如果您在计算电阻器值时需要帮助、请使用"tools & software"选项卡下项目文件夹页面上的工具。

    希望这能解答您的问题。 如果您有任何疑问或需要更多支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但我假设我的上拉电阻器需要连接到所有输出? 这种可能性和安全性是很重要的吗?
    我问的是、一个比较器由 VEE 供电、另一个由 VCC 供电。

    因此,如果可以将所有输出连接到一个(有线 OR / AND)而不会因电源扩散而出现任何问题,那么这将是完美的:)
    然后、我将所有输出连接到连接到 VCC 的单个上拉电阻器。

    BTW TPS7A3301正电压 EN 范围以某种方式限制为几伏。
    那么、我是否可以使用分压器或齐纳二极管将安全电压馈入 EN 引脚?

    上拉电阻器将连接到20V 至25V 之间的电压、该电压远高于 TPS7A3301使能范围。

    另一个问题是、如果我将 LED 连接到比较器输出(4个输出作为连线 OR/AND)、它是否会改变输出电压?
    因为当电压处于范围内时、我可以将两种类型的 LED 连接为正常二极管、当电压低于/高于范围时、则不正常。
    当输出为高电平时(所有)、LED 将闪烁-正常状态、当输出为低电平时、正常 LED 将闪烁。

    哪个选项更安全、不会错误触发电压稳压器? 此问题与不正常 LED 更相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个输出都需要一个上拉电阻器、因此、如果您将输出连接在一起、只要输出电流符合规格、单个上拉电阻器就会工作。 所有连接的输出的上拉电压都需要相同、但该电压可能不同于为器件供电的电压。

    LED 在开启时会出现压降、您可以在 LED 数据表中找到压降。 我建议在电压超出范围时信号不正常、因为理想情况下、电路大部分时间都可以正常工作、因此您在大多数时间都不希望 LED 亮起并消耗功率。 这只是我的看法、但任何一种方式都是可行的。

    您可以使用分压器或齐纳二极管、也可以相应地设置上拉电压。

    希望我能回答您的问题。 如果有任何问题未得到解答或您还有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    我几乎没有被误导和困惑、因为我知道有线 OR / AND 的工作方式、但大多数设计都是由 VCC 供电、我也有 VEE。
    如果一个比较器是由完全扩散的电源供电、而不是由上拉电阻供电、那么我担心会出现故障。

    我有另外两个关于我的设计的问题:

    1) 1)是否有机会使用两个 LED 进行不正常运行? 让我们假设我希望每个电力线具有两个 LED。
    那么、更容易知道哪个电力线出现故障。
    但我仍然希望使用一个 OUT 信号为两个 LDO 馈电(四个输出将连接在一起)。

    因此将出现 VEE 故障和 VCC 故障 LED。

    2) 2)目录中是否有可用作 RST 信号延迟的芯片?
    我只想在输出到达另一个 IC 之前为其添加简单的延迟。
    我不会寻找任何其他功能、例如相位反相等
    通过 R 或 C (或两者)进行控制的简单延迟是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)当您将输出连接在一起时、它们将成为同一个节点、因此我不确定两个 LED 将与一个 LED 有何不同、该 LED 在输出连接在一起时发出故障信号。 输出必须是独立的、才能使单独的 LED 正常工作。

    2)是的、我们有固定延迟监控器/复位 IC 和可编程延迟。 为了实现低电流消耗、我建议使用 TPS3838。 为了实现高精度和高性能、我推荐使用 TPS3890。 通过更改电容延迟引脚(CT)上的电容值、可根据其数据表中的公式设置延迟

    如果您有任何疑问、请告诉我! 谢谢。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)我很担心、所有输出将作为一个整体工作、因此只能使用一个 LED。
    我当时认为、可能有某种方法可以将其分离、以获得有关故障的更好的视觉信息。

    2) 2)如何使用这些芯片延迟来自两个 TPS3701组合输出的信号?
    除了简单的延迟、我不需要任何其他东西、当我看到以下原因时、它将被用于馈入 OPA1622输入或具有使能输入的其他芯片:)

    是否存在延迟该信号的简单解决方案(可选择使用简单的电容器/电阻器/网络自定义延迟时间)、我期待了解您的建议。
    我希望避免任何干扰和误触发等

    一些具有竞争力的比较器/电压监视器已经具有 RST 输出(除了 OV/UV 输出)、并且可以选择延迟 RST 信号。
    但这些解决方案相当昂贵。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateusz、

    您可以在输入端的 INA、INB 引脚上添加电容器以延迟输出复位。 您将需要一个试错来查看所需的延迟、因为您只是延迟输入、使其超过阈值。

    具有带延迟的正负电压监控功能的器件往往更昂贵。 我们有一个4通道器件、它实现了这一目标、称为 TPS386000。 不过、这对于您的电路来说是超致命的。 请告诉我 TPS3701上的附加电容器是否适合您。

    Michael