This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25015:数字控制使能

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675290/bq25015-digitally-controlled-enable

器件型号:BQ25015

尊敬的所有人:

直流/直流输出通过 EN 引脚启用。  我有一个 MCU 连接到直流/直流的输出、因此很显然、如果 EN 不是高电平、则 MCU 不能通电。

我实现整个系统的"按钮"使能的想法是、通过一个1K 串联电阻器和一个连接到一个与 B+串联的按钮的次级电阻器、将 EN 引脚连接到 MCU 的输出。

当系统关闭时、按钮会将 EN 引脚拉高并启动直流/直流转换器和 MCU。  MCU 联机后、其输出将变为高电平并将 EN 锁存为高电平、以便用户可以释放按钮。  然后、MCU 可以根据编程确定何时自行关闭。

这似乎是一种合理的方法、还是我错过了什么?  我附上了我要讨论的内容的示例布局。  BQ_EN 进入 MCU 输出。

此致、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这看起来很好。
    直流输出大约需要1ms 才能达到最大输出电压。
    检查 MCU 启动和应用 EN 信号所需的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill、我会给您一个机会、让您知道情况如何。