This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:通过 USB C 型端口的 USB C 型监控器输出

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187820/tusb1046evm-usb-c-type-monitor-output-through-usb-c-type-port

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1044

회로는 TUSB1046 EVM 보드를 참조하여 설계되었으며

USB C 유형 포트를 통해 USB C 유형 모니터를 출력하는 것이 목적입니다。

관련 회로도를 공유하고 기술 지원을 받고 싶습니다 μ A。


포럼에 글을 쓰는 것은 나에게 어렵고 열린 공간에 회로도를 첨부하는 것도 어렵습니다 μ A。


기술 지원을받을 수있는 이메일 주소를 공유하면 회로도를 첨부하여 자세한 문의를하고 싶습니다 μ A。

몇 주 동안 전혀 진전이 없었습니다 μ A。


회로 문제인지 다른 문제인지 모르겠어서 정말 도움이 필요합니다 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您接受我的友谊请求、以便您可以通过私人邮件向我发送原理图和布局?

    但对于 Type-C 端口到 Type-C 监视器、您应该使用 TUSB1044。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    안녕하세요 μ A。

    친구 요청 수락을 어떻게 하는지 잘 모르겠다 μ A。

    대신 제가 우정 신청을 너에게 보냈다 μ A。

    포럼 사용이 미숙하기 때문에 개인 메시지나 메일을 통하여 문의 하고 싶습니다 μ A。

    메일 주소를 알려줄 수 있나요? 아니면 개인 메시지 보내기를 하면 될까요?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我接受了您的请求、您能否用私人邮件向我发送原理图/布局?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    개인 메시지로 메일 주소 관련 문의를 드렸습니다 μ A  

    답변이 없으셔서 이곳에 다시 문의 드립니다 μ A。

    포럼 사용에 어려움이 있어서 별도 문의 들리려고 했습니다 μ A。  

    확인 부탁 드리겠습니다 μ A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在一封私人邮件中向您发送了我的回复、我们是否应该关闭此主题并在一封私人邮件中继续提供支持?

    谢谢
    David