This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:VOUT 变为高于 VIN 时的行为

Guru**** 2491615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704061/tps61230a-about-behavior-when-vout-becomes-higher-than-vin

器件型号:TPS61230A

大家好、

 

我们的客户希望在以下条件下使用 TPS61230A。

如果输入电压下降(3.7VIN =>0VIN)、输出电压将高于输入电压(VIN < VOUT)。

然后、反向电流是否从输出侧流过输入侧?

 

我还有一个问题。

我想知道、即使 VOUT 保持在4.1V、此器件是否可以启动、因此该器件具有预偏置功能。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

[条件]

VIN=3.7V

VOUT=4.1V

Iout=3A (最大值)

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不会。没有反向电流。

    该器件可以在预偏置条件下启动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

    非常感谢你的帮助。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru