Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54331
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
问题
降压转换器设计可在最低输入电压为5V 的条件下运行。 但是、下限显示了降压转换器 TPS54331启动时的不良结果(数据表)。
观察结果
图1显示了包含有问题电路的部分原理图。
- 当超级电容器充电时、降压转换器不会启动。 在以下情况下、观察到超级电容器电压超级电容器和输入电压之间的关系:
- 超级电容器电压3.50V、降压启动 Vin 5.2V。
- 超级电容器 电压2.90V、降压启动 Vin 5.05V。
- 超级电容器 电压2.50V、降压启动 Vin 4.70V。
- 在85°C 时更有可能发生此问题
- 当超级电容器为3.22V 时、电路板的起始电压为5.6V。
使用 TINA 软件使用不同的参数对电路进行了仿真。 但是、它们都不能正常工作、并且 IC 在5V 输入电压下不工作、它在软件上以5.84V 启动运行。
使用在线工具在 TI 网站(WEBENCH)中选择电源、他们建议在这种非常相同的应用中使用 TPS54331。
仅启动
当对输入施加7V 电压并缓慢降低该电压时、降压转换器将保持工作状态、直到 EN 引脚的外部欠压可变为4.45V。
使能引脚
当 VIN 低于 Vout + 2V 时、建议使用外部 VIN UVLO 来添加迟滞。 然而、当我们通过一个反相器端口直接向这个引脚施加2.8V 电压时、IC 被激活。
Vout 限制
因为转换器对最小和最大占空比有限制。 这些限值是计算得出的、并且处于占空比范围内。
RL = 35mΩ Ω
Vd=0.7V
IOmax=Iomin=3ARds (on) max = 200mΩ μ V
VIN (最小值)=5V
Vo (MAX)= 3.85V
3.85V 的最大输出电压(VO (MAX))是 IC 能够以5V 输入电压提供的更高输出电压。 因此、3.52V 在输出电压范围内、这是可以的。
温度可能会导致这些电阻和二极管压降发生一些变化、但是、电路未在此最大输出电流(IOmax)下进行测试、而是300mA、这将导致 Vo (MAX)为4.44V。