This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:关于预偏置功能

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704062/tps61236p-about-pre-bias-function

器件型号:TPS61236P

大家好、

 

我们的客户希望在以下条件下使用 TPS61236P。

该器件具有预偏置功能、因此我想知道即使 VOUT 保持4.1V、该器件是否也可以启动。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

[条件]

VIN=3.5V

VOUT=4.1V

Iout=3A (最大值)

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 该器件可在 VOUT=4.1V 时启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

    感谢您的快速回复。

    此致、

    Kanemaru