This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:VOH 和 VOL 的电气特性

Guru**** 2491095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702376/ucc27611-electrical-characteristic-of-voh-and-vol

器件型号:UCC27611

我是与 UCC27611相关的、UCC27611是一款针对5V 驱动进行优化的栅极驱动器。 我对组件数据表中包含的 VOH、VOL 的电气特性有疑问:

 

不过、绝对最大额定值指定了以下内容:

作为输出结构:

OUTH 电压似乎会上升到 VREF 而不是 VDD。 我对此有点困惑。

 

感谢您在这方面的帮助。

 

 

 

 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    UCC27611具有内部 LDO、可将内部电压调节至5V。 因此、您能够在4V 至18V 之间进行输入、但当 VDD 电压高于5V 时、输出逻辑电平将始终为0V/5V。 此器件不能用于需要高于5V 栅极电压的应用。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我之前的保留所附图片已丢失。

    你的答案就是我的想法。 但数据表的电气特性表指定了 VDD-0.05的最小 VOH 电平、其中 VDD = 12V。 这是错误的吗? 这是我的问题。

    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利兴、

    您对最后一个问题是否有任何反馈?

    客户需要了解的是 VOH 的最小电压限制。 数据表显示 VDD-0.05 (即 VDD=12V)、这是吗?

    非常感谢您的参与。

    此致、
    Mimiliano de Cristofaro
    TI 现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉,因为我本周不在办公室,所以我的答复很晚。 是的、你是对的。 我认为这是一个拼写错误。 输出应以 VREF 为基准、VREF 为5V、而不是 VDD。 因此、输出最小值应为 VREF -0.05V。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 M同 化亚诺:

    我很抱歉,因为我不在办公室,所以我的答复很晚。 我已经回答了这个主题中的问题。

    谢谢、此致、