This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电流测量增益级(低值分流)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675727/bq76930-current-measurement-gain-stage-low-value-shunt

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: OPA333

大家好、

我想知道、对于在 BQ76930上的电流测量引脚前面添加一个8倍的增益块(运算放大器)、是否有人会有任何建议。 之所以需要这样做、是因为在我的设计中、用于感应电池电流的分流器将为500微欧、并且不会发生变化。

我想添加一个差分放大器(例如使用 OPA333)、将信号转换为单端信号并将其馈送到 SRN 引脚、同时使 SRP 引脚保持接地。

如果我没有增益级、我将具有的电流分辨率将约为每位160mA、这是太低的分辨率。

谢谢!

Aleks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksandar、
    OPA333看起来确实是一款功能强大的运算放大器。 最大输入失调电压略大于 bq76930 CC 的 LSB、很明显、这将会增益并需要校准。 请记住、电流是双向的、因此需要一些方法来处理负电压。 虽然 bq76930超出建议的工作范围、但两个感应输入上的正电压都有一定的容差、因此您必须进行测试以满足自己的要求、您的实施方案可以接受。
    您必须分析您的电路是否会导致比增益消除更多的不确定性。