This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:关于 LM3478的浪涌电流。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, PMP15044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702406/lm3478-about-inrush-current-of-lm3478

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: PMP15044PMP

您好!

我的客户有疑问。

在启动以下电路时、
浪涌电流流动很大、
在通过过流限制重复关断和重启的同时、
输出启动。

此用法是否有问题?

如果有问题、
是否有办法降低浪涌电流?
(输出电容的电容不能更改。)

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该部分的专家正在出差、他回来后将回复您。

    COUT=0.235F 非常大、LM3478只能限制 Vo>Vin 条件下的峰值开关电流。 <Vo, the inrush current is uncontrollable and will rise to a very high value. 时 您的应用中的最大浪涌电流是多少?您的最大 Iin 是多少? 您在该应用中的最大 Vo、IO 是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我了解商务旅行。

    感谢您解释过流限制。


    在 WEBENCH 启动仿真中、
    最大输入电流为23A。

    此应用的 Vo 为10.5V、IO 为0.5A

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的耐心等待。 TI 参考设计 PMP15044也可能满足您的要求、您可以在 TI 网站上找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    是否有计算 PMP 15044常数的公式?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指恒定输入电流吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在将 PMP 15044应用到 LM 3478时、
    是否有任何变压器选择公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    计算方法类似。 让我们离线通话。 我将向您发送一封私人邮件!