This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:为什么 ON 引脚始终保持低电平?

Guru**** 2562630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684412/tps22918-why-the-pin-of-on-is-always-keeping-low

器件型号:TPS22918
主题中讨论的其他器件: TPS22917

降级:

请 请帮助您检查下面的原理图、我们让 TPS22918的 ON 引脚连接 GND 信号一会、然后断开 GND 信号 以测试性能。

在测试完成后、ON 的引脚始终保持低电平。

我发现 Von 可以为-0.3V、 为什么 ON 引脚始终保持低电平?

请 请帮助我们!

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    TPS22918的 ON 引脚上未集成任何上拉或下拉电路。 如果引脚保持悬空、则我们不保证高电平或低电平运行。 根据您提到的内容、您将 ON 引脚拉低至 GND 并使其保持悬空。 在这种情况下、正如您所观察到的、器件很可能会保持关闭状态。 数据表中的额定值是引脚的最小额定值和最大额定值、而不是预期的电压输出。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek:
    感谢您的支持、我明白了。
    BTW、该解决方案是否有任何 PN 将上拉或下拉电路集成到 ON 引脚中?
    非常感谢!

    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    TPS22917器件在器件的 ON 引脚中集成了一个智能导通下拉电阻。 您可以在数据表的8.3.1中阅读有关此功能的更多信息。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alek:
    非常感谢、我们将尽快对其进行评估。
    谢谢!

    此致
    祝你好运