Other Parts Discussed in Thread: TPS7A54-Q1, TPS7A53-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A54-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS7A53-Q1
尊敬的团队:
您能否为 TPS7A5401QRGRRQ1推荐 P2P LDO 解决方案?
可接受非 Q 级/BOM 更改/类似功能。
我们希望为此部件构建第二个源。
此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A54-Q1, TPS7A53-Q1
尊敬的团队:
您能否为 TPS7A5401QRGRRQ1推荐 P2P LDO 解决方案?
可接受非 Q 级/BOM 更改/类似功能。
我们希望为此部件构建第二个源。
此致、
本
您好 Ben、
TPS7A5301QRGRRQ1是 P2P;它是此系列器件中的3A 额定电流版本。 如果不需要完整的4A 电流、这是我推荐用于第二拉电流的备选器件。
请找到以下两个器件之间的比较表:
| TPS7A5401QRGRRQ1 | TPS7A5301QRGRRQ1 | |
| 通用器件型号 | TPS7A54-Q1 | TPS7A53-Q1 |
| 输出电流(最大值)(A) | 4. | 3. |
| 输入电压(最大值)(V) | 6.5. | 6.5. |
| 输入电压(最小值)(V) | 1.1. | 1.1. |
| 输出电压(最大值)(V) | 5.1. | 5.15. |
| 输出电压(最小值)(V) | 0.8. | 0.8. |
| 固定电压(V) | 可调 | 可调 |
| PSRR @ 100 KHz (dB) |
33. | 39. |
| 噪声(uVrms) | 4.4. | 4.4. |
| 精度(%) | 1 | 1 |
| 压降电压 (VDO)(典型值)(mV) |
150 | 110 |
| Iq (典型值) (mA) |
3. | 3. |
| 输出电容器类型 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| 热阻 θJA (°C/W) |
40 | 40 |
| 工作温度 范围(C) |
-40至150 | -40至150 |
| 封装尺寸:mm2 | 12mm2:3.5 x 3.5 (VQFN|20) | 12mm2:3.5 x 3.5 (VQFN|20)、16mm2:4 x 4 (VQFN|20) |
| 封装 | VQFN|20 | VQFN|20 |
| 引脚1 | 输出 | 输出 |
| 引脚2 | 常闭 | 常闭 |
| 引脚3 | FB | FB |
| 引脚4 | PG | PG |
| 引脚5 | DNC | DNC |
| 引脚6 | 常闭 | 常闭 |
| 引脚7 | 常闭 | 常闭 |
| 引脚8 | GND | GND |
| 引脚9 | 常闭 | 常闭 |
| 引脚10 | 常闭 | 常闭 |
| 引脚11 | 常闭 | 常闭 |
| 引脚12 | 偏置 | 偏置 |
| 引脚13 | NR/SS | NR/SS |
| 引脚14 | 英文 | 英文 |
| 引脚15 | 在中 | 在中 |
| 引脚16 | 在中 | 在中 |
| 引脚17 | 在中 | 在中 |
| 引脚18 | GND | GND |
| 引脚19 | 输出 | 输出 |
| 引脚20 | 输出 | 输出 |
此致、
Kelsey